我们今天能为您提供什么帮助?

LRD,LR9D,LR9F,LR97D,LT47是否有缺相保护?

问题描述:
LRD,LR9D,LR9F,LR97D,LT47是否有缺相保护?

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器; LR97D电子过流继电器; LT47 电子过流继电器; TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

LRD,LR9D,LR9F,LR97D,LT47都可实现缺相保护,

其中LRD是机械式,发生缺相时,通过另两相电流增加来实现保护,脱扣时间接近2H;在这个2H内电机有烧毁的风险,不推荐使用;

各系列对应的脱扣动作时间如下表所示

系列 类别 动作时间 备注
LRD 机械式 接近2h时间内 发生缺相时,通过另两相电流增加来实现保护,2H内脱扣有烧毁电机风险,不推荐使用
LR9D 电子式 2极电流1.15、1极为0时
4 s ± 20 % 时间内脱扣
LR9F 电子式 2极电流1.15、1极为0时
4 s ± 20 % 时间内脱扣
LR97D 电子式 3s时间内 固定动作时间
LT47 电子式 O-Time 后 只有2个互感器,无法直接判定缺相,通过热状态来判定