我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MT P型控制单元有哪些电压保护功能?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

最小电压保护:此功能计算三个相对相电压的最小rms值,当任一相对相(U12U23U31)低于设定的值时,保护动作,但不会检测到缺相故障。

最大电压保护:此功能计算三个相对相电压的最大rms值,当任一相对相(U12U23U31)超过设定的值时,保护动作。

电压不平衡保护:保护动作需要计算三个相对相电压之间的不平衡rms值,电压不平衡保护Uunbal=Emax/UavgUavg是三相电压rms值的平均值,即Uavg=U12+U23+U31/3

Emax∣是每相电压与Uavg之间的最大差值。