我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1007的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1007: [文件名]不能读取文件。

可能是指定的文件已损坏或者该文件为一种不可读的格式。

解决方案:

  • 检查该文件是否正在被另一个应用程序使用或被另一个用户打开。

  • 使用分配给该文件类型的应用程序打开该文件。 如果不成功,那么文件已被损坏。 如果成功,请保存该文件并在 Vijeo-Designer 中试着再读取该文件一次。

  • 如果您正在通过网络向一个目录写数据,请检查您是否有对该目录的读访问权限。

  • 如果上述方法都没能奏效,请不要保存该工程,关闭应用程序,重新启动您的电脑,然后试着再读一次该文件。