我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1005的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1005: [打开文件出错[文件名]。

指定的文件已损坏或者为不可读格式。

解决方案:

  • 检查该文件是否正在被另一个应用程序使用或被另一个用户打开。

  • 该文件可能是只读类型。 或者,如果该文件在网络上,请检查您是否有对该目录的读/写访问权限。

  • 使用在“打开方式”中分配给该文件类型的应用程序打开该文件。 如果成功,请保存该文件并在 Vijeo-Designer 中试着将该文件再打开一次。 如果不成功,但您有一个备份文件,使用该备份继续您的工作。