我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1001的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误原因:系统内存太低,所以无法实现【验证】操作。

解决方案:

  • 请检查您的系统是否满足系统需求。

  • 关闭所有的应用程序窗口,然后再运行【验证】。

  • 请核实有多少可用磁盘空间。 可能您由于可用磁盘空间少于 10MB,或者您还没有整理硬盘碎片而遇到这样的问题。

  • 如果上述方法都不能解决问题,请重启 PC 机,打开应用程序并再验证一遍。

  • 如果上述所有的办法都无效,那么您的工程可能已被损坏。 将画面和脚本保存到工具箱。 如果有备份工程,请使用备份工程,然后将画面和脚本从工具箱移到您的工程中。 如果没有备份,创建一个新的工程,然后将画面和脚本从工具箱移到新工程中。