FA260384
FA260384
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]限流器GV1L3和LA9LB920额定绝缘电压Ui和约定发热电流Ith是多少?
所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器
解决方法:
额定绝缘电压
Ui
是
690V
约定发热电流
Ith
是
63A
首次发布日期:
2015/7/24
修订日期:
2015/7/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器
探索更多
范围:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器