我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器报SLF1是什么故障?

问题描述:
ATV12变频器报SLF1是什么故障?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器报SLF1是MODBUS通讯中断故障。
MODBUS通讯中断故障的原因和解决措施如下:
1、通讯连接异常。
解决措施:检查通讯模块安装和通讯接线是否正常。
2、干扰造成通讯中断。故障现象为变频器运行中偶尔报故障,排查方法:屏蔽输出缺相后空载运行变频器,如果不再报通讯故障,就需要检查干扰的问题。
解决措施:从布线和接地等方面降低干扰对通讯的影响,降低干扰的措施可参考:变频器有哪些干扰方式及一般如何处理?
3、通讯超时。通讯超时时间(默认是10S)内没有检测到MODBUS通讯活动就会报SLF1故障。
解决措施:检查PLC程序。检查通讯超时参数设置,参数路径:[CONF]--[FULL]--[COM-]--[TTO]。