[Q&A]ATV12变频器报OPF2输出缺相如何处理?
问题描述:
ATV12变频器报OPF2输出缺相如何处理?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12报OPF2是输出缺少3相故障。
可能原因:1,电机未连接。2,电机功率过低,低于变频器额定电流的6%。3,输出接触器打开。4,电机电流中存在瞬时不稳定性。
解决方法:
1,检查变频器与电机的连接。
2,在低功率电机上测试或无电机测试:在出厂设置模式中,电机缺相检测被激活输出缺相检测OPL=YES。如果需要在测试或维护环境中检查变频器而不必使用额定值与变频器相同的电机,则禁用电机缺相检测输出缺相检测 OPL = NO,参数设置步骤如下所示:
3,检查并优化下列参数:IR补偿UFR、电机额定电压UNS和电机额定电流NCR并执行自整定TUN ,自整定步骤可以参考以下链接内容:ATV12变频器电机参数自整定怎么设置?
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。