我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器报SCF4是什么故障?

问题描述:
ATV12变频器报SCF4是什么故障?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器报SCF4是IGBT短路故障。
SCF4故障的可能原因和解决措施如下:
情况一:故障复位后可以正常运行。
可能原因:负载或机械异常;变频器对电机控制不稳定。
解决措施:检查负载是否有堵转等问题;检查电机额定参数设置,做电机自整定。
情况二:断电后故障不能复位或者变频器一启动就报故障。
解决措施:不带电机空载运行变频器测试。如果不带电机可以正常运行,则需要检查变频器输出侧线缆和电机绝缘。如果不带电机启动后还是报故障,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。