我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器报SCF3是什么故障?

问题描述:
ATV12变频器报SCF3是什么故障?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器报SCF3是接地短路故障。
可能原因:
1、变频器输出线上的分布电容存在,将会对地产生漏电流,IGBT的开关频率越高,电缆越长,产生的漏电流越多,从而触发SCF3报警;
2、动力电缆的对地绝缘由于人为原因或者老化因素的影响受到破坏,导致漏电流增大,触发SCF3报警;
3、电机绕组受潮、过热老化,引出线和接线盒内绝缘不良,也会触发SCF3报警;
4、多电机并联在同一个变频器上,会增加漏电流,从而触发SCF3故障。
解决措施:
1、检查电机额定参数设置,做电机自整定;
2、通过摇表测试电机和电机电缆的对地绝缘;
3、降低开关频率,参数路径:[CONF]--[FULL]--[DRC-]--[SFR];
4、增加电机电抗器;
5、如果变频器通电后或一启动就报故障,可以屏蔽输出缺相,不接电机启动变频器,可通过此方法判断变频器是否故障,如果不带电机启动变频器仍报SCF3故障,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。