ATV12变频器报SCF1是什么故障?
问题描述:
ATV12变频器报SCF1是什么故障?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12变频器报SCF1是电机短路故障。
SCF1故障的可能原因和解决措施如下:
情况一:故障复位后可以正常运行。
可能原因:
1、由于电机特性问题,导致在加速过程中电机电流过大,从而触发SCF1故障;
2、在平稳运行过程中,如果有机械卡死,电机堵转,机械摩擦力的突然增大等,易触发此故障;
3、在使用矢量控制模式下,变频器对电机自整定参数异常(如电机定子参数,电机功率等铭牌参数异常),会导致变频器内部计算错误,导致电流突变,触发SCF1故障。
解决措施:
1、检查负载是否有堵转等问题;
2、检查电机额定参数设置,做电机自整定。
情况二:断电后故障不能复位或者变频器一启动就报故障。
解决措施:不带电机空载运行变频器测试。如果不带电机可以正常运行,则需要检查变频器输出侧线缆和电机绝缘。如果不带电机启动后还是报故障,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。
是否有帮助?