FA260725
FA260725
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]I/O输入输出接口模块LV434063电源电压为多少?
所属产品线:
I/O 智能应用模块
解决方法:
24 Vdc, -20%/+10% (19.2–26.4 Vdc)
首次发布日期:
2015/7/24
修订日期:
2015/7/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
I/O 智能应用模块
探索更多
范围:
I/O 智能应用模块