我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]保护继电器RH99的故障阈值?
所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

有9个可有用户选择的故障阈值:0.03A,0.1A,0.3A, 0.5A,1A,3A,5A,10A,30A

有9个可有用户选择的时间选择阈值:瞬时,0.06s,0.15s,0.25s,0.31s,0.5s,0.8s,1s,4.5s。