我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vigirex监测继电器的作用?
所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

用于监测由于电缆老化或安装扩展设备在电器装置中造成的电气绝缘压降。

可以对漏电电流进行持续的测量,因此能够对故障电路进行预防性的维护。漏电电流增强可能会导致设备的完全关闭。

当超过故障电流的阈值时,继电器会发出一个控制信号。