我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MT单独购买零件中的AD-外部供电模块的电压指的是什么电压?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

这些电压(如下)指的是供电模块的输入端电压,输出端电压均为DC 24V±5%,容量1A。

24-30 V DC

P054440

48-60 V DC

P054441

110 V DC

P054442

110 V AC

P054443

220 V AC

P054444

380 V AC

P054445