我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]VAMP 221 电弧光保护系统主单元的功能特性?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

1、3-相电流测量或

2-相和接地故障电流测量

2、 断路器失灵保护(CBFP)

3、电流和弧光同时发生时动作

或只有弧光时动作

4、信息显示

5、四个常开跳闸接点

6、一个常开和常闭切换的报警接点

7、 7 ms (动作时间包括输出继电器)

8、 可编程的动作区

9、持续的系统自检