我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RSU远程设置工具在Micrologic E型控制单元上的应用概述?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

RSU软件安装在个人PC中,能够获取通常在控制单元上能够操作的所有功能。
Micrologic E型控制单元可以通过3个窗口界面可以实现不同的功能:
1、    Basic Prot窗口,用来为所选控制单元进行预设定,检查和保存所有的基本保护设定值;
2、    Service窗口,用来显示和设置测量和通讯参数;
3、    M2C窗口,用来编程设置控制单元内部2个输出触点