我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MT定期维护良好适用环境如何要求?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

如果能满足下文所规定的所有条件,那么可以把两次预防性维护之间的间隔时间增加一倍,但是不包括五年一次的检查程序。

良好的操作和环境条件或有设备防护

温度

开关柜外年平均温度小于25度

设备安装在通风良好的房间或者外壳中

负载百分率

小于50%In(每天运行8h或24h)

相对湿度

小于50%

腐蚀性环境

设备安装在3C1环境或者受保护的房间(带有通风和净化功能)中

盐性环境

灰尘

可忽略

设备用带有滤网的开关柜或者通风的IP54外壳保护起来

振动