我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MT定期维护正常适用环境如何要求?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

正常操作和环境条件

温度

开关柜外年平均温度小于25度

负载百分率

小于80%In(每天操作24h)

谐波

每相谐波电流小于30%In

相对湿度

小于70%

腐蚀性环境

设备安装在3C1或3C2类环境中(IEC60721-3-3)

灰尘

较低

设备用带有滤网的开关柜或者通风的IP54外壳保护起来

振动

永久性震动小于0.2g

如果超过上述限制,断路器就会加速老化,从而可能导致功能失常。