我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]RHUs/RHU的故障阈值和报警阈值?
所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

故障阈值:在0.03A至30A范围内有1个连续可调阈值,有1个连续可调的延时范围,从瞬时至4.5s。

报警阈值:在0.015A至30A范围内有1个连续可调阈值,有1个连续可调的延时范围,从瞬时至4.5s。