我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGTO6310的尺寸
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

外部尺寸 :

W315 x H241 x D56 mm (W12.4 x H9.49 x D2.2 in.)

面板开孔尺寸 :

W301.5 x H227.5 mm (W11.87 x H8.96 in.)

面板厚度范围:1.6 到 5.0 毫米(0.06 到 0.20 英寸)