我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGTO5315的尺寸
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

外部尺寸 :

W316.5 x H258.5 x D57 mm (W12.44 x H10.18 x D2.24 in.)


面板开孔尺寸 :

W298 x H240 mm (W11.73 x H9.45 in.)

面板厚度范围:1.6 到 5.0 毫米(0.06 到 0.20 英寸)