我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
外部尺寸 :
W272.5 x H214.5 x D57 mm (W10.73 x H8.44 x D2.24 in.)
面板开孔尺寸 :
W259 x H201 mm (W10.2 x H7.91 in.)*3
面板厚度范围:1.6 到 5.0 毫米(0.06 到 0.20 英寸)
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察