我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV212报E-18是什么故障?
问题描述:
ATV212报E-18是什么故障?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212报E-18是VIA 信号丢失故障。

可能原因:VIA模拟信号低于参数F633设置的电平。

解决方法:1,检查 VIA 的信号并纠正信号丢失的原因。2,确认参数 F633 设置正确。