我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV212报CFI2是什么故障?
问题描述:
ATV212报CFI2是什么故障?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212报CFI2是下载转移故障。

可能原因:1,无效配置,变频器中通过母线或通信网络加载的配置不一致。2,由于额定值的不同,使用 PC 软件的转移未成功(例如,将ATV212***N4配置上载到 ATV212***N3)。

解决方法:1,检查以前加载的配置。2,下载兼容的配置。3,要执行下载,取消选中"Display
communication error" (in Tool /,Environnement option / Startup/Comm)。