我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器报OLC是什么故障?

问题描述:
ATV12变频器报OLC是什么故障?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器报OLC是过程过载故障。如果电机电流超过[应用过载阈值] LOC, [应用过载延时] TOL 将被激活。超过此延时 TOL 后,如果电流仍然大于过载阈值LOC – 10%,变频器将停止运行,并显示 OLC 过程过载。过程过载检测仅在系统处于稳定状态时 ( 达到速度给定 ) 才有效。
可能原因:
1、应用的机械故障;
2、应用的负载循环状况变化;
3、过程过载参数设置不合理。
解决措施:
1、检查并清除机械问题;
2、检查过程过载参数,参数路径:[CONF]--[FULL]--[I-O-]--[TOL]/[LOC]。