ATV12变频器报OHF是什么故障?
问题描述:
ATV12变频器报OHF是什么故障?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12变频器报OHF是变频器过热故障。
可能原因:
1、变频器在环境温度较高的工况下运行且散热不良;
2、负载重(输出电流大,输出频率高);
3、在一些化纤、纺机、木工、陶瓷行业,变频器的冷却风扇经常会由于尘土、棉絮等其他杂物堵塞变频器的冷却风道,会导致变频器无法有效散热;
4、变频器冷却风扇损坏,无法有效散热;
5、个别情况下,变频器温度传感器故障,会触发OHF 。如果温度传感器异常,一通电就会报此故障,并且采取降温等措施后不能解决。
解决措施:
1、检查电机负载;
2、检查变频器散热风扇工作是否正常;
3、检查变频器通风是否良好,是否有污物堵塞;
4、检查变频器运行的环境温度是否过高,采取适当措施降低环境温度,保证变频器运行环境的清洁;
5、当发生变频器过热故障时,应等待变频器温度降下来后再启动变频器。
是否有帮助?