问题描述:
ATV12变频器报TNF是什么故障?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12变频器报TNF是自整定故障。
可能原因:
1、没有在变频器中输入正确的电机参数;
2、变频器与电机功率相差过大;
3、变频器出线端有接触器,自整定时接触器没有吸合;
4、电机星三角接法搞错,或电机接线不可靠,端子没拧紧;
5、电机正在转动(例如被负载驱动)。
解决措施:
1、核对电机铭牌参数并正确设置;
2、如果电机功率相差过大,不要做自整定;
3、检查输出接触器是否吸合;
4、检查接线和绕组接法;
5、检查电机是否已完全停止。
是否有帮助?