我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV12变频器报SOF是什么故障?
问题描述:
ATV12变频器报SOF是什么故障?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器报SOF是电机过速故障。
可能原因:
1、负载不稳定或负载惯量过大;
2、变频器带风机类负载,由于外部原因如负压等因素,导致风机的实际转动速度大于变频器的给定速度;
3、电机模型不准确。
解决措施:
1、检查电机额定参数设置,做电机自整定;
2、检查负载是否稳定;
3、打开飞车启动功能,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FLT-]--[FLR],设置为“YES”。