我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV12变频器报INF3是什么故障?
问题描述:
ATV12变频器报INF3是什么故障?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器报INF3是内部串行连接故障。
故障原因:
1、现场其他设备的干扰较严重,影响变频器控制卡与电源板之间通讯;
2、变频器安装的地方有较大振动,导致变频器内部排线连接松动。
解决措施:
1、检查变频器的外围设备,查找干扰源,排除故障再运行;
2、把变频器安装在稳定可靠的地方;
3、变频器断电后如果故障不能复位,可尝试将变频器恢复出厂设置,如果仍然不能复位故障,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。
ATV12变频器恢复出厂可参考以下内容:ATV12变频器恢复到出厂怎么设置?