我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]HMIGTO系列触摸屏的机械环境

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

抗振动 :

遵守IEC/EN 61131-2

5 到 9 Hz 单振幅 3.5 毫米(0.14 英尺)

9到150 Hz 固定加速度:9.8 m/s2

X、Y、Z 方向 10 个周期(约100 分钟)


耐振动:

遵守IEC/EN 61131-2

147 m/s2,X、Y、Z 方向 3 次