我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSM系列柜内照明系统NAFLAC12S的技术规格及外形尺寸?
问题描述:
NSM系列柜内照明系统NAFLAC12S的技术规格及外形尺寸?

所属产品线:
Spacial NSM

解决方法:

经市场部核实,NAFLAC12S的技术规格和外形尺寸为:12W, 220/50~60HZ;

长*宽*高=487mm*21mm*40mm。