我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6系列主要有哪些型号的开关柜?

所属产品线:
SM6

解决方法:

主要有:

IM,IMC,IMB,IMP:负荷开关进线,出线或连接柜

QM,QMC:熔断器+负荷开关组合柜

CRM:带熔断器的接触器柜

DM1-A,DM1-D,DM1-S:隔离开关+SF6断路器柜

DMV:隔离开关+真空断路器柜

CM,CM2:电压互感器柜

GBC-A,GBC-B:电流/电压计量柜

NSM-C:双电源进线柜

GMB:母线升高柜

GAM2:进线电缆连接柜

TM:站用变柜