我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Trihal系列变压器不带保护外壳(IP00)的出厂配置有哪些?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

4 个双向扁平轮 (当客户要求时)

4 个吊耳

底座上的牵引孔

2 个接地点

1 铭牌 (高压侧)

2 个“有电危险”警示标记 (信号 C10)

无载调压分接片,变压器断电时操作,使变压器适应实际的供电电压

高压侧连接杆,带有从上引出的连接线

向上引出的低压出线母排

1 份合格证明书和一份安装、运行及维护手册