所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列解决方法:
ECI850用于将Sepam 20系列,40系列,60系列和80系列保护采用IEC61850 通讯规约接至以太网。它可以当作以太网EC61850网络和SepamRS485/Modbus网络的接口。ECI850提供一个PRI浪涌保护器,用来保护电源。
是否有帮助?








我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ECI850用于将Sepam 20系列,40系列,60系列和80系列保护采用IEC61850 通讯规约接至以太网。它可以当作以太网EC61850网络和SepamRS485/Modbus网络的接口。ECI850提供一个PRI浪涌保护器,用来保护电源。
是否有帮助?