我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MCS025 同步校验模块的功能是什么?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

MCS025模块检查断路器上下游的电压,用以保证安全闭合 (ANSI 25) 。
MCS025模块检查两个测量电压之间的幅值、频率与相位差,并将死区/母线条件考虑在内。
三个继电器输出可被用于给几个Sepam 60系列或Sepam 80系列设备发送闭合允许命令。每个Sepam 60系列或Sepam 80设备的断路器控制功能都会将此闭合允许命令考虑在内。
同步校验功能的设置和模块进行的测量可通过SFT2841设定和运行软件来访问,方法与Sepam 60系列或Sepam 80的其他设置和测量值的访问类似。
MCS025模块在供货时带有以下附件,以便准备运行:
1、CCA620连接器,用于继电器输出与电源的连接
2、CCT640连接器,用于电压连接
3、CCA785线缆,用于连接模块与Sepam 60系列或Sepam 80基本单元