我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Sepam系列DSM303远程高级UMI的功能?
所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

当Sepam不含自己的高级人机界面时,DSM303提供了集成高级人机界面的Sepam的所有功能。
DSM303可以安装在最适合操作的机柜的前面板上:
1、简化深度<30mm
2、每个Sepam连接一个模块,由CCA772(2米)或CCA774(4米)线缆相连
该模块不能安装在已集成高级人机界面的Sepam上。