我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Sepam 60系列的输入/输出模块有几种类型?
所属产品线:
Sepam 60 系列

解决方法:

Sepam 60系列基本单元上有4个输出继电器,可通过添加1个或2个MES120模块进行扩展,该模块带有14个直流逻辑输入和6个输出继电器 (包含1个控制继电器输出和5个指示继电器输出) 。
有三个模块可用于不同的输入电源电压范围,具有不同的开关阈值:
1、MES120,14个输入,直流24 V至250 V,典型开关阈值为直流14 V
2、MES120G,14个输入,直流220 V至250 V,典型开关阈值为直流155 V
3、MES120H,14个输入,直流110 V至125 V,典型开关阈值为直流82 V