我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM6故障电流指示器的作用?

所属产品线:
RM6

解决方法:

故障电流指示器
新型Flair 22D和Flair 23DV带有很清楚的闪烁LED指示灯,能够通过数字显示器给出详细的信息。另外还可以选择一个户外灯,在不进入变电站的情况下就可以了解故障线路信息。
功能
指示相间和相对地故障
● 显示设置
● 显示故障的相位
● 显示负载电流,包括峰值需求和频率
● 综合故障线路指示以及电压检测功能(仅限于Flair 23DV)
使用便捷、可靠
● 可以在现场自动设置
● 使用LED或室外灯来显示故障
● Flair 22D的电池使用寿命为15年
● 如果Flair 22D连接VPIS电压输出,还能提供更精确的故障检测功能
● 可以在厂内安装在RM6上,也可以在现场加装
● 可以现场安装分裂式电流互感器,不需要拆下中压电缆。