所属产品线:
RM6解决方法:
RM6坚固、可靠且具有很强的环境适应性,开关柜内部出现故障的机率微乎其微。
然而,为了最大程度地保证人身安全,RM6设计可以在额定短路电流下承受1秒的内燃弧,而不对操作人员构成任何危险。
内燃弧产生的瞬时过压可以通过打开位于金属外壳底部的安全阀来限制。气体被喷向RM6的后部或底部,正面不会受到影响。在进行16kA、1s和20kA、1s的型式试验之后,此设备能够满足IEC 62271-200标准附录A的所有IAC AF AL级判断标准。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
RM6坚固、可靠且具有很强的环境适应性,开关柜内部出现故障的机率微乎其微。
然而,为了最大程度地保证人身安全,RM6设计可以在额定短路电流下承受1秒的内燃弧,而不对操作人员构成任何危险。
内燃弧产生的瞬时过压可以通过打开位于金属外壳底部的安全阀来限制。气体被喷向RM6的后部或底部,正面不会受到影响。在进行16kA、1s和20kA、1s的型式试验之后,此设备能够满足IEC 62271-200标准附录A的所有IAC AF AL级判断标准。
是否有帮助?