[Q&A]RM6柜怎么保证可靠的操作机构的?
所属产品线:
RM6解决方法:
电动和手动操作机构位于前面板后方,在前面板上具有显示开关位置(闭合、断开和接地)的虚拟母线:
● 闭合:对于负荷开关,由速动操作机构实现,但无储能过程对于断路器和负荷开关-熔断器组合电器,在合闸的同时也为分闸预储能
● 断开:对于负荷开关,由同一速动操作机构实现,反向操作即可对于断路器和负荷开关-熔断器组合电器,断开可由以下方式实现:
○ 分闸按钮
○ 故障跳闸
● 接地:专门设计的操作轴对接地开关进行闭合或断开。当负荷开关或断路器处于分闸位置时,操作孔闭锁片打开;当负荷开关或断路器处于合闸位置时,操作孔闭锁片处于闭锁状态
● 开关位置指示器:直接安装在操作轴上,与开关联动,提供开关位置的可靠指示(IEC 62271-102标准的附件A)
● 操作手柄:操作手柄为防误操作设计,可以有效防止负荷开关或接地开关合闸后立刻再次分闸
● 挂锁装置:可以使用1到3把挂锁,以防止
○ 对负荷开关或断路器的操作
○ 对接地开关的操作
○ 对分闸按钮的操作
是否有帮助?