我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3DM8R(G)如何接线?
问题描述:
TM3DM8R(G)如何接线?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3DM8R( 螺钉端子) 和 TM3DM8RG( 弹簧端子) 数字量扩展模块接线图如下:

* T 型熔断器
(1) COM0 和 COM1 端子未在内部连接。
(2) 为了延长触点的使用寿命, 以及防止潜在的电感式负载损坏, 您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载或任一种负载的变阻器。
C 源型接线( 正逻辑)
D 漏型接线( 负逻辑)
注: 将 TM3 扩展模块与 TM3 以太网总线耦合器一起使用时, 必须先将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。