我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2075的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2075: [画面][画面名称]涉及到太多的变量。 对于所选的目标类型来说一个画面所允许的变量极限是[整数]。 减少变量数量或另选择一个更高极限的目标。

一个画面上的变量太多会导致内存不足、CPU 利用率与通信问题。

每个画面上变量的界限值为 800。

解决方案:

  • 通过将功能分割到两个或更多的画面来减少单个画面上变量的数目。