我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2071的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2071: [画面][画面名称][功能键]操作将不会运行。 目标功能键设置阻止画面功能键操作的系统操作。

错误 2071: [对象类型][对象名称][功能键]操作将不会运行。 设置的系统操作阻止了其他功能键操作的执行。

设置操作时,如改变画面和切换到配置的系统操作将阻止运行的并发操作。 这些操作被强制为动作,开关,和动画中的最后一个操作。

在功能键中,目标操作总是在画面操作之前运行。 如果您在目标功能键中设置一个系统操作,画面功能键设置的操作将不运行。 同样,【点击时】选项卡中的系统操作总是在其它选项卡中设置的功能键操作运行之前执行。

解决方案:

  • 如果您给目标功能键添加了系统操作,请不要在这个功能键中再添加任何画面功能键操作。

  • 如果您想当功能键被点击时运行系统操作,将系统操作移动到画面功能键操作。

  • 如果您在功能键设置的【点击时】选项卡中添加了系统操作,请不要在这个功能键中再添加其它功能键操作。