我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2070的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2070: [画面 1][画面名称][功能键]超出了最大极限值[32],请减少行数。

验证进程检测到一个功能键设置了 32 个以上的功能。

解决方案:

  • 您可以设置全局与局部功能键。

  • 在目标节点上设置全局功能键。 在画面节点上设置局部功能键。

  • 每个功能键最多设置 32 个功能,包括全局与局部功能。

  • 出现该错误信息是由于在一个功能键上设置了超过 32 个全局与局部功能。 请减少那个功能键设置的功能。