我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2062的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2062: [Languages] [Language Name] [Locale] 使用了无效的系统语言。

当用户语言使用了没有配置的系统语言时,会发生这个错误。

解决方案:

  • 在系统语言管理器中查看系统语言列表。 如果用户语言的区域语言没有配置,请在系统语言管理器中选中相应的系统语言。 详细信息,请参阅《Vijeo-Designer帮助文档》。