我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2061的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2061: [%s][%s][%s] 当禁用【时间管理】属性时,无法使用与时间相关的功能。

当您试图将一个工程下载到一个目标机器,如果工程中包含基于时间的对象,且目标中没有启用时间管理属性,而目标机器中也没有用于内部时钟的备用电池时,则会出现此信息。

解决方案:

  • 在目标的【启动选项】属性中,将【时间管理】属性设置为【启用】或者将基于时间的功能删除。