我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 显示内存

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

此功能显示目标机器的可用存储空间。 所有类型的目标机器均支持该功能。

  1. 在【系统】页中,点击【内存】以显示【内存】菜单。

  1. 点击【取消】,返回到 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。

  2. 点击【返回 Runtime】按键返回到用户程序。