我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer V6.2 设置亮度和对比度
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

此功能设置目标机器显示的亮度和对比度。有关支持亮度和对比度设置的型号,请参阅附录 5, 硬件规格。

  1. 在【系统】选项卡中,点击【亮度】按键以显示【亮度/对比度控制】菜单。

  2. 设置显示的亮度。可以根据需要增加或减小亮度。

  3. 设置显示的对比度。可以根据需要增加或减小对比度。

  4. 点击【确定】,接受设定并返回 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。点击【取消】,放弃更改并返回 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。

  5. 完成所有设置后,点击 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单中的【返回Runtime】按键,返回到应用程序中。