我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer V6.2为单色、灰阶和淡黄色显示(可选)设置黑/白反转色
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

此功能仅对单色机有效。选择此项可反转画面上的黑/白区。也可以在 Vijeo-Designer 编辑器的目标属性中设置此属性。有关支持黑/白反转色设置的型号,请参阅附录 5,硬件规格。

  1. 在【系统】页中,点击【选项】按键,以显示【选项】菜单。

  2. 在【黑白反转】区域,选择下列选项中的一种:

    正常:用正常黑白色显示图像。

    反转:用反转黑白色显示图像。

  3. 点击【确定】,接受设定并返回到 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。

  4. 完成所有设置后,点击 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单中的【返回 Runtime】按键,返回到应用程序中。